Am Standort von Twin Disc in Nivelles, Belgien, erforderte die Verwaltung häufig verwendeter Loctite-Produkte einen effizienteren Ansatz. Hoher Verbrauch, ein breites Produktsortiment und ein manueller Bestandsprozess führten dazu, dass Mitarbeitende wertvolle Zeit für die Überwachung der Lagerbestände und die Organisation von Nachbestellungen aufwenden mussten.
Mit der Einführung von Fabory Logic hat Twin Disc wichtige Teile seines Bestandsmanagements automatisiert. Der Verbrauch wird überwacht, Nachbestellungen werden automatisch ausgelöst und Loctite-Produkte können nun innerhalb von maximal 48 Stunden vollständig aufgefüllt werden.
Ergebnisse auf einen Blick
48 Stunden
Maximale Zeit für eine vollständige Nachbefüllung mit der Fabory Logic-Lösung.
Automatisiert
Automatisierte Bestandsüberwachung und Nachbestellung reduzieren den Bedarf an manueller Bestandsverwaltung.
Planbarer
Eine bessere Transparenz sorgt für eine stabilere und zuverlässigere Versorgung mit wichtigen Produkten.
Die Herausforderung: zeitaufwendige manuelle Bestandsverwaltung
Loctite-Produkte werden am Standort von Twin Disc in Nivelles regelmäßig eingesetzt. Die Kombination aus hohem Verbrauch und einer breiten Produktpalette bedeutete, dass die Aufrechterhaltung angemessener Lagerbestände häufige Aufmerksamkeit erforderte.
Der bisherige Bestandsprozess war weitgehend manuell. Mitarbeitende mussten die Bestände überwachen, erkennen, wann Produkte zur Neige gingen, und neue Bestellungen auslösen. Dadurch war die Bestandsverwaltung zeitaufwendig und unnötig stark von einzelnen Mitarbeitenden abhängig, um den Prozess aufrechtzuerhalten.
Die bisherige Vorgehensweise war außerdem mit einer Mindestlieferzeit von etwa zwei Wochen verbunden. Bei Produkten, die regelmäßig im Betrieb eingesetzt werden, erhöhte dies den Planungsdruck und machte ausreichende Lagerbestände besonders wichtig.
Zuverlässige Produktverfügbarkeit in einer anspruchsvollen industriellen Umgebung
Twin Disc ist seit 1962 in der Entwicklung und Produktion von Schiffsantriebssystemen für verschiedene Märkte tätig, darunter Freizeitschifffahrt, Arbeitsschiffe und weitere industrielle Anwendungen. Das Unternehmen ist weltweit aktiv und stellt hohe Anforderungen an die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit von Komponenten.
Am Standort Nivelles unterstützt ein zuverlässiger Zugang zu den täglich benötigten Produkten ein effizientes Arbeiten und hilft, unnötige Unterbrechungen zu vermeiden. Bei der Verbesserung des Bestandsmanagements ging es daher nicht nur darum, den administrativen Aufwand zu reduzieren. Ziel war es auch, die Produktverfügbarkeit zuverlässiger und planbarer zu gestalten.
Automatisierte Nachbestellung mit Fabory Logic VMI
Fabory Logic bietet Twin Disc eine Vendor Managed Inventory (VMI)-Lösung, mit der die Bestandsüberwachung und Nachbestellung automatisiert werden.
An einem der Twin Disc-Standorte werden die Produkte in einem Fabory Logic-Schranksystem gelagert. Der Verbrauch wird bei der Nutzung der Produkte erfasst und die Lagerbestände können überwacht werden, ohne dass Mitarbeitende wiederholt manuelle Bestandskontrollen durchführen müssen.
Wenn eine Nachbestellung erforderlich ist, wird der Prozess automatisch ausgelöst. Dadurch entsteht ein effizienterer Produktfluss von Fabory bis zum Einsatzort, während gleichzeitig der administrative Aufwand der herkömmlichen Bestandsverwaltung reduziert wird.
Die Automatisierung dieser Prozesse reduziert manuelle Eingriffe, verbessert die Transparenz über den Verbrauch und trägt dazu bei, dass Produkte rechtzeitig nachgefüllt werden.
Von zwei Wochen Lieferzeit auf Nachbefüllung innerhalb von 48 Stunden
Die Umstellung hat den Nachfüllzyklus deutlich verkürzt. Bei der bisherigen Arbeitsweise musste Twin Disc mit einer Mindestlieferzeit von etwa zwei Wochen rechnen. Mit Fabory Logic kann eine vollständige Nachbefüllung nun innerhalb von maximal 48 Stunden erfolgen.
Dieser schnellere und stärker automatisierte Prozess trägt zu einer optimierten Lieferkette bei, in der wichtige Produkte verfügbar sind, wenn Mitarbeitende sie benötigen. Gleichzeitig reduziert er die Abhängigkeit von einzelnen Mitarbeitenden, die für die Bestandsüberwachung, die Freigabe des Bedarfs oder das Auslösen neuer Bestellungen verantwortlich sind.
“Unser Bestandsmanagement ist deutlich stabiler und planbarer geworden.”
Justine Falh
Supply Chain Manager, Twin Disc
Die bessere Transparenz über den Verbrauch in Kombination mit der automatischen Nachbestellung bedeutet, dass das Twin Disc-Team die Bestände nicht mehr in gleicher Weise aktiv verwalten muss. Die Produkte bleiben verfügbar, während der Prozess mit deutlich weniger manuellen Eingriffen abläuft.
Automatisierte Loctite-Nachversorgung an zwei Standorten
Loctite-Produkte werden an zwei Twin Disc-Standorte geliefert. Ein Standort nutzt einen Fabory Logic-Schrank, während der zweite einen bereits vorhandenen Schrank verwendet. Dadurch kann die Lösung an die jeweiligen Anforderungen der einzelnen Bereiche angepasst werden.
Dies zeigt, wie Vendor Managed Inventory in eine bestehende Arbeitsumgebung integriert werden kann. Ziel ist es, einen effizienten Nachbestellprozess zu schaffen, der sich an den betrieblichen Anforderungen des Kunden orientiert.
Für Twin Disc bedeutet dies eine bessere Transparenz, weniger Zeitaufwand für die Bestandsverwaltung und eine zuverlässigere Versorgung der Mitarbeitenden mit den wichtigen Produkten, die sie benötigen.
Kann Fabory Logic Ihr Bestandsmanagement verbessern?
Die manuelle Verwaltung häufig verwendeter Verbindungselemente und C-Teile kann wertvolle Zeit von Ihren Kernaktivitäten abziehen. Fabory Logic kombiniert Bestandstransparenz mit automatischer Nachbestellung, um den manuellen Aufwand bei der Bestandsverwaltung zu reduzieren und die Produktverfügbarkeit zu verbessern.
Die Lösungen können an unterschiedliche Produkte, Verbrauchsmuster und Arbeitsumgebungen angepasst werden und helfen Herstellern dabei, einen Bestandsprozess zu schaffen, der eine höhere Effizienz und Versorgungssicherheit unterstützt.
Möchten Sie herausfinden, ob automatisiertes Bestandsmanagement Ihre Abläufe verbessern kann? Sprechen Sie mit einem Fabory-Spezialisten über den passenden Ansatz für Ihre Anforderungen.